请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960A 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 TRF7960、 MSP-EXP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试运行 DLP-TRF7970A 提供的经改编的代码版本、使其适用于与 MSP430F5529关联的 TRF7960A。
问题是 MISO 端口上没有任何响应、IRQ 信号看起来异常。
我已经在直接读取/写入命令时更改了串行时钟的极性、但随着我遵循 有关"使用 SPI 接口与 TRF7960 "的应用报告、
我无法完全理解下一条有关 IRQ 状态寄存器读取的指令、我尝试在发送的每条命令上发送0x6C 命令、但 在进行此更改后、我没有更多的 RF 输出。
此外,60A 中的 FIFO 长度为12字节而不是127字节这一事实是否会干扰读取协议?
以下是我获得的信号的图片:
蓝色:IRQ
红色:射频输出
绿色:MOSI
黄:MISO
此致、
Samy