This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:发送 TRF7960A 的库存请求后、FIFO 一直为零

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/687700/trf7960a-fifo-is-always-zero-after-sending-the-inventory-request-for-trf7960a

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7970ATRF7960

我观察到与 TRF7970A、Kinetis 环境类似的问题(FIFO 状态读取0x5C 返回0x00、MISO)。  我能够再次确认-单槽资源清册请求、IRQ RX_COMPLETE (MISO 上为0x40)。   计时器还会在到期后读取似乎返回0x00的 IRQ 状态。  Sushil/Ralph、在 FIFO 状态(0x5C)请求返回0时是否存在任何已知的先前分辨率、因为状态问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!

    据我所知、这个问题没有得到解决、因为您可以看到另一位工程师接管了该线程、我看不到该线程的解决方案。

    如该主题中所述、如果我能够从 o 示波器或逻辑状态分析器中看到 SPI 捕获、我将能够提供最佳帮助。

    您使用什么 TI 固件作为基础?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 的 SPI 接口在 RX 完成(0x40)时接收 IRQ、并且发出的中断信号被清除。 单槽资源清册正常、并从 SPI 读取 IRQ RX_COMPLETE 状态。  TI 固件库为 sloc297c - TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo。  

    实际上、问题在于在经过三次检查的调制器控制寄存器设置的13.56MHz (使用13.56MHz 振荡器)下、射频侧载波缺失。  进一步检查、同时检查阻抗匹配硬件是否正常。    我已经开始针对 SCLK 极性开关和其他虚拟字节执行 TRF7960 SPI 勘误表、在删除这些字节的过程中、之后将检查它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!

    这是否仍然是您的未决问题? 您在 SPI 系列方面的努力是否取得了积极进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,拉尔夫,在上一篇文章之后几天就开始工作了。   在直接命令模式下、中间层发送了一个特定的 RF 命令。 很抱歉、我忘记更新此内容。