This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:接收器未命中广播包

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/691807/cc2510-receiver-misses-the-broadcast-packet

器件型号:CC2510

您好!

我已将两个 CC2510模块编程为接收器、并将10个 CC2510模块编程为定期(20秒)发送器。 我在发送器模块上实现了 CCA。

在3小时的测试中、对于一个 CC2510发送器模块、我在一个接收器的大约500秒内无法接收任何广播信息。 之后它开始正常接收。

但对于其他接收器、我能够接收所有数据包。 这两个接收器模块几乎被放置在同一个位置。

谢谢

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、其中一个接收器接收来自所有10个发送器的所有数据包、而另一个接收器接收来自9个发送器的所有数据包、并在500秒内丢失来自第10个发送器的数据包。这是正确的吗?
    我不能认为有任何明显的原因。 您的测试设置如何? 这些装置是否在移动或全部12个装置是否位于固定位置?
    接收器的距离有多近(您说几乎在同一个位置)、但您的意思是什么?
    您收到的数据包的信号强度是多少? 您是否接近灵敏度限制?
    您是否能够重现测试结果?
    如果没有更多信息、就不容易弄清发生了什么。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。

    所有装置都位于固定位置。

    CCA 实现不存在隐藏节点问题。

    信号强度 RSSI =-69dBm (信号强度刚好在失去链路之前)

    RSSI =-67dBm (链路建立后的信号强度)

    系统持续处于测试状态。

    我们能够再现结果。

    您还需要什么信息?

    金努
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否总是同一个接收器未命中来自同一个发送器的数据包? 如果是、我将开始调试两个器件之间的链路、只需使用正常的 RX/TX 即可查看链路是否存在问题。
    如果您更换了坏的接收器、会发生什么情况?
    当您断开链路时、是否遇到 CRC 错误或根本没有接收到同步字? 链路是否始终处于500秒之外?

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺少反馈、此主题已关闭。 如果提供了新信息、则会重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 接收器之一。

    我不确定 CRC 错误、因为我没有记录该信息。 将进行记录。

    不能、链接在不同时间内处于不同的状态、通常在400s 至800s 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您所经历的一切都不奇怪。 传输的通道上始终可能存在干扰、这可能会导致其中一个链路出现问题、而不是其他链路出现问题。 如果您有可能、可以尝试在屏蔽环境中运行测试。 您还可以尝试将几个发送器和一个接收器连接到逻辑分析仪、并监控 CCA 信号 LNA、 和 PA 信号来获取有关器件何时处于 RX/TX 等模式的信息、从而验证您的代码流中是否存在错误、从而导致接收器不时退出 RX。

    Siri