请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2510 您好!
我已将两个 CC2510模块编程为接收器、并将10个 CC2510模块编程为定期(20秒)发送器。 我在发送器模块上实现了 CCA。
在3小时的测试中、对于一个 CC2510发送器模块、我在一个接收器的大约500秒内无法接收任何广播信息。 之后它开始正常接收。
但对于其他接收器、我能够接收所有数据包。 这两个接收器模块几乎被放置在同一个位置。
谢谢
Venu