Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 AM5708
工具/软件:Linux
您好!
我们将 TI 的 wl1837模块用于具有 am5708处理器的 WiFi/蓝牙。
现在、我们要在连续发送和接收模式下对蓝牙进行射频测试。
我们将关注这篇关于 wl18xx 射频测试的文章、
现在、对于连续传输模式、我们将验证频谱分析仪上的输出。 我们可以在分析仪上看到连续数据。
但对于连续接收模式、我们遵循文章的"RX BER 表测试"部分、其中我们使用以下命令将其中一个器件保持在发送模式、
HCI 测试仪命令格式
SEND_HCI_VS_Write_BD_ADDR 0xFC06、"123456781234" 发送_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFDCC、0x01、0x03、0x0962、 0xFFFF、0x05、0x00、0x001b、0x07、 0x01、0x01ff
Bluetopia PM SS1工具格式
SS1Tool cmd 0x3f 0x006 0x34 0x12 0x78 0x56 0x34 0x12 SS1Tool cmd 0x3f 0x1CC 0x01 0x03 0x62 0x09 0xff 0x05 0x00 0x1b 0x00 0x07 0x01 0xff 0x01
[我们不使用 SS1Tool、而是使用 hcitool、因为我们有 Bluez 固件]
从接收器件、我们将应用以下命令、
HCI 测试仪命令格式
SEND_HCI_VS_DRP_BER_Meter_Start 0xFD8B、0x00、0x00、0x341278563412、0x01、 0x01、0x001b、0x03e8、0x01ff、0x01
Bluetopia PM SS1工具格式
SS1Tool cmd 0x3f 0x18B 0x00 0x00 0x12 0x34 0x56 0x78 0x12 0x34 0x01 0x1b 0x00 0xe8 0x03 0xff 0x01 0x01 0x01
延迟5000 (ms)
HCI 测试仪命令格式
SEND_HCI_VS_DRP_READ_BER_METER_RESULT 0xFD13
Bluetopia PM SS1工具格式
SS1Tool cmd 0x3f 0x113
但是、我们不确定 BER 结果是否会出现在此命令的输出中?
我们不确定是否在我们的接收设备上接收到任何数据。 我们如何验证它。 我们可以在什么基础上使用上述命令得出 BER 结果?
需要帮助来了解此接收测试。