This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL18XX-BT-SP:射频测试中的蓝牙连续发送和接收查询

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/751238/linux-wl18xx-bt-sp-bluetooth-continuous-transmit-and-receive-query-in-rf-testing

器件型号:WL18XX-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM5708

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TI 的 wl1837模块用于具有 am5708处理器的 WiFi/蓝牙。

现在、我们要在连续发送和接收模式下对蓝牙进行射频测试。

我们将关注这篇关于 wl18xx 射频测试的文章、

现在、对于连续传输模式、我们将验证频谱分析仪上的输出。 我们可以在分析仪上看到连续数据。

但对于连续接收模式、我们遵循文章的"RX BER 表测试"部分、其中我们使用以下命令将其中一个器件保持在发送模式、

HCI 测试仪命令格式

SEND_HCI_VS_Write_BD_ADDR 0xFC06、"123456781234"
发送_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFDCC、0x01、0x03、0x0962、 0xFFFF、0x05、0x00、0x001b、0x07、 0x01、0x01ff

Bluetopia PM SS1工具格式

SS1Tool cmd 0x3f 0x006 0x34 0x12 0x78 0x56 0x34 0x12
SS1Tool cmd 0x3f 0x1CC 0x01 0x03 0x62 0x09 0xff 0x05 0x00 0x1b 0x00 0x07 0x01 0xff 0x01 

[我们不使用 SS1Tool、而是使用 hcitool、因为我们有 Bluez 固件]

从接收器件、我们将应用以下命令、

HCI 测试仪命令格式

SEND_HCI_VS_DRP_BER_Meter_Start 0xFD8B、0x00、0x00、0x341278563412、0x01、 0x01、0x001b、0x03e8、0x01ff、0x01

Bluetopia PM SS1工具格式

SS1Tool cmd 0x3f 0x18B 0x00 0x00 0x12 0x34 0x56 0x78 0x12 0x34 0x01 0x1b 0x00 0xe8 0x03 0xff 0x01 0x01 0x01

延迟5000 (ms)

HCI 测试仪命令格式

SEND_HCI_VS_DRP_READ_BER_METER_RESULT 0xFD13

Bluetopia PM SS1工具格式

SS1Tool cmd 0x3f 0x113 

 

但是、我们不确定 BER 结果是否会出现在此命令的输出中?

我们不确定是否在我们的接收设备上接收到任何数据。 我们如何验证它。 我们可以在什么基础上使用上述命令得出 BER 结果?

需要帮助来了解此接收测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于接收测试、除了 RX BER 测试、我们还尝试了连续 RX 命令、

    HCI 测试仪命令格式

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x1、0xFF、0x00000000、0x01

    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Con_RX 0xFDCB、2402、0x01、0x01

    Bluetopia PM SS1工具格式

    SS1Tool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x01

    SS1Tool cmd 0x3f 0x01cb 0x62 0x09 0x01 0x01

    但是、我们不知道如何验证我们是否确实收到了任何数据包。 我们也尝试在用于接收测试的频谱分析仪上看到、但我们无法在用于 RX 的分析仪上看到任何内容。

    谢谢、

    Gunjal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、

    BER 测试与连续 RX 测试不同。 BER 测试通常作为生产线测试的一部分进行、以验证每个单元是否满足性能要求。

    [引用用户="Gunjal Shah "]

    对于接收测试、除了 RX BER 测试、我们还尝试了连续 RX 命令、

    HCI 测试仪命令格式

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x1、0xFF、0x00000000、0x01

    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Con_RX 0xFDCB、2402、0x01、0x01

    [/报价]

    这些是用于连续 RX 测试的正确命令。

    [引用 USER="Gunjal Shah ]\n 但是、我们不知道如何验证我们是否确实收到了任何数据包。 我们也尝试在用于接收测试的频谱分析仪上看到、但我们无法在用于 RX 的分析仪上看到任何内容。

    这是预期的。 由于器件在连续 RX 模式期间始终处于 RX 模式、因此它不会传输任何内容、因此您不应在连续 RX 模式下看到器件传输的任何功率。 执行此测试通常是为了满足监管机构(例如 FCC、ETSI、IC 等)的传导和辐射发射要求

    您是否正在尝试执行 BER/灵敏度测试(用于生产)或辐射发射测试(用于监管认证)?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的支持。 我们需要一些用于我们板认证的蓝牙实用程序。

    以下是我们的要求、

    -将设置两个基于 wl1837的板。 一个用于 TX、另一个用于 RX。

    -可配置参数-通道、电源  

    - 当第一个发送数据到无线时,第二个应该接收该数据并显示接收到的数据包的统计数据。 如果我们在接收端也有一些 PER/BER 报告、那将会很好。

    是否可以使用下一页中列出的命令?

      

    您能给我们提供我们可以直接在电路板上使用的命令吗?

    谢谢、

    Vivek Panchal