请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 了解如何更改天线功率增益。
目前使用的是基于 DLP 设计控制的 TRF7970A、使用 SLOC301 EVM GUI、我注意到了全功率和半功率选项。
希望了解是否还有其他更低功耗的选项。 我目前正在日本获取无线电合规性、由于全功率设置超出允许的6dB、因此未能在13.56MHz 下实现发射。
谢谢、
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.