This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何调整天线增益

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/729538/trf7970a-how-to-adjust-antenna-gain

器件型号:TRF7970A

了解如何更改天线功率增益。

目前使用的是基于 DLP 设计控制的 TRF7970A、使用 SLOC301 EVM GUI、我注意到了全功率和半功率选项。

希望了解是否还有其他更低功耗的选项。  我目前正在日本获取无线电合规性、由于全功率设置超出允许的6dB、因此未能在13.56MHz 下实现发射。

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    可以通过该设置来降低功耗、降低输入电压(因此以3V 而非5V 运行)、并最大程度地减小稳压器控制寄存器(0x0B)中的 VDD_RF 设置。

    但是、设计良好的系统中的 TRF7970A 不应存在此类问题。 您应该详细研究您的系统。 我们甚至通过了器件的欧洲 RED 测试、并且有客户在日本使用该器件、在这些情况下、我们都不需要在半功率模式下降低器件输出。