您好!
我的客户 使用 TRF7970A 和独立软件(sloa227a)测试 CE 模式。
由于 CE 模式的识别率很低、客户尝试了几个方面、当他们取消注释 trf79x0.c 文件的第875行时、识别率会变得更高。
这 是线路
// RX 完成
否则、如果(ui8IrqBuffer[0]& IRQ_STATUS_RX_COMPLETE)
{
// g_sTrf7970Status.bRfFieldOn = true;//第875行
if (g_sTrf7970Status.eCurrentMode = TARGET_MODE)
{
if (g_sTrf7970Status.bTargetSlected = true)
{
//
//寄存器0Fh。 RSSI 寄存器
//
TRF79x0_readSingle (&g_sTrf7970Status.ui8InternalRssi、TRF79X0_RSSI_Level_REG);
}
}
//启动器模式
其他
{
//
//寄存器0Fh。 RSSI 寄存器
//
TRF79x0_readSingle (&g_sTrf7970Status.ui8InternalRssi、TRF79X0_RSSI_Level_REG);
}
1.是否可以取消注释第875行?
2.为什么 CE 模式受射频场的影响?