This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:CE 模式问题

Guru**** 2573065 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/729377/trf7970a-ce-mode-question

器件型号:TRF7970A

您好!

我的客户 使用 TRF7970A 和独立软件(sloa227a)测试 CE 模式。

由于 CE 模式的识别率很低、客户尝试了几个方面、当他们取消注释 trf79x0.c 文件的第875行时、识别率会变得更高。

这 是线路

  // RX 完成
  否则、如果(ui8IrqBuffer[0]& IRQ_STATUS_RX_COMPLETE)
  {
//   g_sTrf7970Status.bRfFieldOn = true;//第875行

   if (g_sTrf7970Status.eCurrentMode = TARGET_MODE)
   {
    if (g_sTrf7970Status.bTargetSlected = true)
    {
     //
     //寄存器0Fh。 RSSI 寄存器
     //
     TRF79x0_readSingle (&g_sTrf7970Status.ui8InternalRssi、TRF79X0_RSSI_Level_REG);
    }
   }
   //启动器模式
   其他
   {
    //
    //寄存器0Fh。 RSSI 寄存器
    //
    TRF79x0_readSingle (&g_sTrf7970Status.ui8InternalRssi、TRF79X0_RSSI_Level_REG);
   }

1.是否可以取消注释第875行?

2.为什么 CE 模式受射频场的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    他们使用哪种 CE 模式?

    我感到惊讶的是、变化会对他们产生如此大的影响。 当处于目标模式时、RF 堆栈跟踪来自外部源的 RF 场何时出现、但这在函数中已经完成:

    //目标模式的射频字段
    if (g_sTrf7970Status.eCurrentMode = target_mode)
    {
    if ((ui8TargetProtocol[0]& 0x80)= 0x80)
    {
    g_sTrf7970Status.bRfFieldOn = true;
    }
    else if (g_sTrf7970Status.bRf7970Status.bRfN
    
    
    
    
    
    
    
    
    = false)={srf7970Tron_trfFieldOn};{srf7970Tron_tron_trnest.forb.forthe_Status}={sbf7970Id=sRFId=sFRFId=sFRFId=};{sFRF70Rf7970Rf7970Rf7970RfFieldOn_D&D=sFo=
    
    
    
    否则
    {
    //不执行任何操作
    }
    TRF79x0_setExtFieldLed (g_sTrf7970Status.bRfFieldOn); 

    我不清楚为什么我们注释了875行、所以我的答案是:从我们的所有测试来看、不需要该行、 但是、如果他们发现这很有用、并且在我们测试固件时他们愿意广泛测试他们的系统(包括针对 NFC 论坛中的负测试案例进行测试、我怀疑这种变化来自 NFC 论坛)、那么他们可以自由地进行测试。

    CE 模式受位上 RF 场的影响、这是因为它指示读取器是否存在并且在许多决策中使用。