Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 您好!
我正在制作一个 NFC 标签、通过 RF430FRL152H 读取电阻器。 在创建标签的过程中出现问题、不符合 ISO 15963标准。
我在数据表5.4中有关于谐振电路的问题。
遗憾的是、我对电路的了解很少。 这可能是一个基本问题、但请回答。
1. 只有对数据表5.4感到满意时,我才能遵循 ISO 15963通信标准吗?
2. 天线输入电压是否意味着与阅读器接触时天线两端的电压?
谢谢你。