This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:谐振电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/674325/rf430frl152h-resonant-circuit

器件型号:RF430FRL152H

您好!


我正在制作一个 NFC 标签、通过 RF430FRL152H 读取电阻器。  在创建标签的过程中出现问题、不符合 ISO 15963标准。

我在数据表5.4中有关于谐振电路的问题。

遗憾的是、我对电路的了解很少。 这可能是一个基本问题、但请回答。

1. 只有对数据表5.4感到满意时,我才能遵循 ISO 15963通信标准吗?

2. 天线输入电压是否意味着与阅读器接触时天线两端的电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jang、

    我们提供了天线设计指南、可帮助指导您完成这些设计: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

    天线输入电压是在 RF430FRL152H 的输入引脚上看到的电压电平。 使用正确的天线设计、您应该处于该范围内。