This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:当发送器电源被移除时、接收器音频输出中的噼啪/喀哒声。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM5122, CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702978/cc8520-pop-click-from-receiver-audio-output-when-power-to-transmitter-is-removed

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他部件:PCM1808、 PCM5122、 CC2590

我有一个基于 CC2590和 CC8520 EVM 的定制发送器和接收器、在发送器侧使用 PCM1808 ADC、在接收器侧使用 PCM5122 DAC。 我刚刚意识到、如果我在使用配置的电源切换按钮对 CC8520进行"软"断电之前拉取发送器的电源、我会从发送器的音频输出中得到一个弹出信号。 即使系统由于配置的音频电平阈值而停止传输音频样本、也会发生此弹出。 如果我使用电源切换按钮、则接收器输出完全没有噪声。 是否有任何方法可以解决此问题、因为对于消费者而言、这可能是一个问题、他们要么在按下电源切换按钮之前断开发送器的插头、要么在断电的情况下解除发送器的插头。 发送器上有一个可用(GIO2)引脚...是否可以将其配置为在12VDC 主系统电源轨崩溃时检测欠压情况、可能通过电阻分压器、并在该噪声发生之前将 CC8520切换至断电状态?

谢谢、

AW

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我将通知可以帮助您的人、并要求他们就此问题与您联系。 敬请期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    尝试电池电压监测(请参阅电源管理面板)。 请注意、断电序列需要一些时间才能完成(不确定确切的持续时间)、因此电源必须缓慢崩溃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="J Lindh"]Hey、

    尝试电池电压监测(请参阅电源管理面板)。 请注意、断电序列需要一些时间才能完成(不确定确切的持续时间)、因此电源必须缓慢崩溃。

    [/报价]

    感谢您的建议。 我将尝试一下、看看我是否可以从比直接使用3.3V 线路更早开始关断过程的其中一个较高电压轨获得监控器信号。

    AW