请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8520 主题中讨论的其他部件:PCM1808、 PCM5122、 CC2590
我有一个基于 CC2590和 CC8520 EVM 的定制发送器和接收器、在发送器侧使用 PCM1808 ADC、在接收器侧使用 PCM5122 DAC。 我刚刚意识到、如果我在使用配置的电源切换按钮对 CC8520进行"软"断电之前拉取发送器的电源、我会从发送器的音频输出中得到一个弹出信号。 即使系统由于配置的音频电平阈值而停止传输音频样本、也会发生此弹出。 如果我使用电源切换按钮、则接收器输出完全没有噪声。 是否有任何方法可以解决此问题、因为对于消费者而言、这可能是一个问题、他们要么在按下电源切换按钮之前断开发送器的插头、要么在断电的情况下解除发送器的插头。 发送器上有一个可用(GIO2)引脚...是否可以将其配置为在12VDC 主系统电源轨崩溃时检测欠压情况、可能通过电阻分压器、并在该噪声发生之前将 CC8520切换至断电状态?
谢谢、
AW