This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:将 NFC 与 Xbee 混合

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/697883/trf7970a-mixing-nfc-with-xbee

器件型号:TRF7970A

我正在构建一个使用 Xbee 的器件、Xbee 器件工作正常。

现在、为了保护对等 Xbee 网络的安全、我想使用 NFC 进行配对。

我必须将 NFC 和 Xbee (2.4GHz ZigBee)相结合。

我想知道以下设计是否适用于使用 TRF7970A 的 NFC 读取器、或者在其他组件周围使用 NFC 天线是不是个好主意。

当然、这是一张粗略草图、用于了解 NFC 天线线圈内的 Xbee 和其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    只要线圈和接地层之间的距离超过10mm、我认为这应该是好的。 通常、我们会看到此类设计带有标签、因此我对读取器在射频线圈中的行为没有太多经验、但理论上应该可以。

    此外、为了记录在案、我根本没有听说 NFC 用于 XBee 配对、也没有在 NFC 论坛上看到任何有关 ZigBee NFC 切换的内容、因此这种实施将超出我们所能提供的帮助范围。 如果您有任何想法或发现了一种与 NFC 配对的方法、那么您将获得所有的动力、但只是希望从一开始就清楚地知道、我们无法为应用的这一部分提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的配对可以与独立的原型板配合使用、我实际上只需要确认射频器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    啊,听得好!

    在射频方面、需要注意的另一个注意事项是确保13.56MHz 频率范围附近没有任何可能的噪声源及其谐波。 由于2.4GHz 与 NFC 频率的距离很远、我坚信会有问题由此产生、尤其是在我的体验中、BLE 和 NFC 协同工作的效果很好、因此如果 XBee/ZigBee 不能实现、我会感到惊讶。 开关电源通常是最大的问题。