请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我正在构建一个使用 Xbee 的器件、Xbee 器件工作正常。
现在、为了保护对等 Xbee 网络的安全、我想使用 NFC 进行配对。
我必须将 NFC 和 Xbee (2.4GHz ZigBee)相结合。
我想知道以下设计是否适用于使用 TRF7970A 的 NFC 读取器、或者在其他组件周围使用 NFC 天线是不是个好主意。
当然、这是一张粗略草图、用于了解 NFC 天线线圈内的 Xbee 和其他组件。