This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:需要有关从 TMS37157传输场收集能量的帮助

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717815/tms37157-need-help-with-harvesting-energy-from-field-of-tms37157-transmission

器件型号:TMS37157

高男士、

我需要您在 TMS37157方面再次提供帮助。

我根据 swra395.pdf 应用节点设计了以下内容(请参阅随附的原理图)

问题是、电容器 C11未按我预期的电压充电至15.8V。

我可以删除 D3并为直流/直流转换器提供实验室电源、该转换器工作正常。

但是、我无法使它从 NFC 场运行。

这可能是浪涌效应吗?

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    我之前没有遇到过有关该设计的任何问题、因此我想与具备足够背景的人交流、以便提供反馈。 我需要听到的团队成员都在德国、因此我不会在星期一的最早时间了解更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    C11未充电的信息不是很有用、因为这也可能表明直流/直流转换器存在问题。

    我们需要知道的一点是、当器件位于读取器的射频场中时、提供给 TMS37157的 VCL 是否能够提供至少5.75V 的电压。

    第一项较好的测试是移除 D3二极管并在器件处于现场时测量电压。 这可能表示直流/直流转换器是否从射频场能量中消耗过多电流、并将解释实验室电源为什么没有问题。

    通常、这听起来是一个电源问题、因此您可以为我们提供更详细的功率数分析以及通过射频场供电与通过实验室电源供电之间的比较、我们就能更好地评论如何解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我将尽快尝试对此进行测试。

    谢谢

    格尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    您是否有时间运行测试? 如果没有、我现在可以关闭这个线程吗? 如果我这样做、您可以在30天内回复重新打开、或通过询问相关问题重新发布。