请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS37157 高男士、
我需要您在 TMS37157方面再次提供帮助。
我根据 swra395.pdf 应用节点设计了以下内容(请参阅随附的原理图)
问题是、电容器 C11未按我预期的电压充电至15.8V。
我可以删除 D3并为直流/直流转换器提供实验室电源、该转换器工作正常。
但是、我无法使它从 NFC 场运行。
这可能是浪涌效应吗?
有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.