This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:动物标记

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717913/trpgr30atgc-animal-tagging

器件型号:TRPGR30ATGC

你(们)好 我们希望使用 TRPGR30ATGC 应答器、方法是将其放置在塑料容器内并悬挂在小型动物的不锈钢环上。 我有几个问题。 首先、接近金属的亚厘米是否仍能让我们读取标签? 然后、如果污垢或尿液进入带有玻璃封装标签的容器内、这是否会干扰标签的检测? 此外、是否可以在靠近常规电源/计算机显示器的位置读取标签? 最后、如果标签周围的玻璃上有划痕、我们是否仍可以使用它? 换言之、停止使用标签会造成多大的损坏? 非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veronika、

    [引用 user="Veronika Zlatkina"]首先,距离金属较近的亚厘米是否仍能让我们读取标签?

    这完全取决于它们的接近程度。 金属会使天线分离并影响读取性能。 如果您距离太近(小于3mm)、则很可能根据之前使用类似应答器进行的测试、您将无法读取标签。 最终、您需要在系统的末端进行测试、但不锈钢将是一项挑战。

    [引述 USER="Veronika Zlatkina">然后、如果污垢或尿液进入带有玻璃封装标签的容器内、这是否会干扰标签的检测? 此外、是否可以在靠近常规电源/计算机显示器的位置读取标签?

    这些都不应存在明显的问题、但从理论上讲、电源可能会在用于通信的频率范围内产生噪声。

    [引用 user="Veronika Zlatkina"]最后,如果标签周围的玻璃上有划痕,我们是否仍可以使用它? 换言之、停止使用标签会造成多大的损坏? [/报价]

    划痕应该可以、但如果标签被破坏、则不能有任何保证。 外壳可保护天线、IC 等。因此、只要外壳完好无损、表面损坏就不会产生影响、但如果任何表面受损到外部颗粒可进入感应器的程度、我们就无法保证性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将圆形天线/线圈与此应答器配合使用。 应答器是否有首选方向? 想象一下、它位于圆圈/线圈的中心、正上方或下方。 感应器是否应与圆的平面对齐或与之垂直? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veronika、

    一般而言、当您有能力时、您希望天线尽可能并联、但考虑到应答器的几何形状可能很难读取、读取时不需要、但这将有助于实现最大距离。

    您应该如何看待这种情况:天线将沿所有方向发射射频磁场并形成磁场模式。 除非有任何因素妨碍它直接输出到特定的输出、否则您将获得如下输出:

    因此、您需要的是在该场模式中使用标签天线。 使其垂直将为您提供最大范围、但通常处于该模式会产生积极的结果。 现在请记住、这是一个广义图、每个系统的确切图形和距离因天线尺寸、射频输出功率等而异、但希望这能为您提供一个良好的工作思路。