请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7960 你好
我在使用 TRF7960和微型 Murata RFID 芯片(LXMS33HCNG)时遇到小范围问题。 是否可以仅使用5V 为 TRF7960 PA 供电、而将芯片的其余部分由3V3供电、以便 MCU 接口可保持在3V3、从而提升输出? 如果是这样、我是否需要设置 状态控制寄存器中的5V 操作位来从该位中获取任何值?
/Mikael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.