This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:双电源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/680116/trf7960-dual-power

器件型号:TRF7960

你好

我在使用 TRF7960和微型 Murata RFID 芯片(LXMS33HCNG)时遇到小范围问题。 是否可以仅使用5V 为 TRF7960 PA 供电、而将芯片的其余部分由3V3供电、以便 MCU 接口可保持在3V3、从而提升输出? 如果是这样、我是否需要设置 状态控制寄存器中的5V 操作位来从该位中获取任何值?

/Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    SPI 线路和 IRQ 等 MCU 接口引脚将根据提供给器件的 VDD_IO 电压进行输出。 您可以提供5V 的 VIN 并将器件设置为5V 模式、而不会影响 MCU 接口电压、前提是 VDD_IO 适当路由到 MCU VIN 轨或 VDD_X (如果您使用的是3.3V MCU)。