主题中讨论的其他器件: SEGGER、 SysConfig、 LAUNCHXL-CC1352R1
大家下午好、 我在 LPSTK-CC1352R 板上遇到了一些奇怪的新问题。
直到昨天、它工作正常、但后来、它开始出现了一些有关计时器和 uart2的问题。
实际上很难描述、但看起来调试复位和关断不再正常工作。 我的意思是、它们确实会复位和关闭调试器、但代码将不再正常工作、并且会出现一些无法预测的行为、包括卡在函数"Hwip_distation"中或不再调用中断。 甚至比这更陌生、有时它会按预期工作、有时它会按预期工作。 我还注意到、在大多数情况下关闭电路板会有所帮助、如果在定时器或 uart2仍在运行(未停止)时重置调试器关断、肯定会出现问题。
我测试这些问题的代码已经过测试、运行正常。 即使使用 TI 自己的示例、也会出现这些问题。
例如、让我们以时间中断为无 RTOS 示例、让其每秒闪烁一次 LED。 这是一个标准的 TI 示例、它以前没有问题、但现在大多数情况下、这些问题都会弹出。
我对电池的使用感到很不爽、但是、即使用新电池更换电池、问题也不会消失。
以前是否有人有过类似的经历? 它让我疯了。