主题中讨论的其他器件:MSP430F2370、
尊敬的先生:
我们使用 MSP430F2370和 TRF7970ARHBR 进行 MIFARE 卡检测。 我们已经组装了500块电路板。 我们在100块电路板中遇到卡检测问题。 我们观察到、当我们加热电路板以进行返工时、卡检测工作正常。 当电路板温度降低时、同一电路板上的卡检测不起作用。 您能指导我们解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们使用 MSP430F2370和 TRF7970ARHBR 进行 MIFARE 卡检测。 我们已经组装了500块电路板。 我们在100块电路板中遇到卡检测问题。 我们观察到、当我们加热电路板以进行返工时、卡检测工作正常。 当电路板温度降低时、同一电路板上的卡检测不起作用。 您能指导我们解决这个问题吗?
您好 Kadam、
请向我提供 有关您问题的更多信息。
这是这些电路板的首次生产、还是您以前已经组装过的电路板、没有任何问题?
这 是 TRF7970A 与5V 还是 3.3V 一起使用? 您是否知道所使用的固件的详细信息? 为 TRF7970A 进行了哪些寄存器设置、尤其是稳压器的设置。
TRF7970A 器件是否都来自同一生产批次、批次编号是多少?
此致、
Helfried
您好 Kadam、
感谢您提供这些信息。 如果在稳压器设置(寄存器0x0B)的情况下未修改所使用的软件、则该寄存器中的设置为0x00、以设置最低电源电压。 我建议在您的情况下使用更高的设置(即0x05)。
是否可以修改您的软件并测试这是否有助于您的电路板正常工作?
请参阅 TRF7970A 数据表(第65页)"6.15.3.2.10稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)"
https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a
此致、
Helfried
尊敬的先生:
根据 Christian Butz 的建议、我们已从美国办事处运送了两块电路板。
跟踪号为 Fedex 的771137109057。
请务必进行定制间隙。
谢谢
Kadam