This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:MIFARE 卡检测问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/922500/trf7970a-mifare-card-detection-issue

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430F2370

尊敬的先生:

我们使用 MSP430F2370和 TRF7970ARHBR 进行 MIFARE 卡检测。 我们已经组装了500块电路板。 我们在100块电路板中遇到卡检测问题。 我们观察到、当我们加热电路板以进行返工时、卡检测工作正常。 当电路板温度降低时、同一电路板上的卡检测不起作用。 您能指导我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadam、

    请向我提供 有关您问题的更多信息。

    这是这些电路板的首次生产、还是您以前已经组装过的电路板、没有任何问题?
    这 是 TRF7970A 与5V 还是 3.3V 一起使用? 您是否知道所使用的固件的详细信息? 为 TRF7970A 进行了哪些寄存器设置、尤其是稳压器的设置。

    TRF7970A 器件是否都来自同一生产批次、批次编号是多少?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已准备了15块原型板用于早期测试。 我们在电路板中未发现任何此类问题。

    我们将+3.3V 应用于 TRF7970A。 我们使用的是 TI Mifare 卡检测代码。

    在最近生产的 TRF7970中、标记为 TRF 7970A TI 8CK AHXP G4。

    谢谢

    Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadam、

    感谢您提供这些信息。 如果在稳压器设置(寄存器0x0B)的情况下未修改所使用的软件、则该寄存器中的设置为0x00、以设置最低电源电压。 我建议在您的情况下使用更高的设置(即0x05)。

    是否可以修改您的软件并测试这是否有助于您的电路板正常工作?

    请参阅 TRF7970A 数据表(第65页)"6.15.3.2.10稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)"

    https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已根据您的建议更改了寄存器值。 但电路板无法正常工作。

    请建议。

    谢谢

    Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据 Christian Butz 的建议、我们已从美国办事处运送了两块电路板。

    跟踪号为 Fedex 的771137109057。

    请务必进行定制间隙。

    谢谢

    Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    我收到了货件。 为了避免在公众场合讨论您的申请、请让我们通过电子邮件提供更多详细信息。

    谢谢、致以最诚挚的问候

    Christian