This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:SmartRF Studio 中无法通过 SmartRF04EB 识别 CC1101模块

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/926274/smartrftm-studio-cc1101-module-not-recognised-in-smartrf-studio-via-smartrf04eb

器件型号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1101

我正在尝试通过 USB SmartRF04EB…与 Smart RF Studio 的 CC1101模块进行通信 但它对我来说还不起作用

更多详细信息:我在 MacBook Pro (使用 Bootcamp)上使用的是 Windows 10下的 SmartRF Studio 7。

我已经为 SmartRF04EB 安装了驱动程序,我认为该驱动程序可以正常工作,因为我在“已连接设备列表”下看到了*什么内容*。

但我看到的是:SmartRF04EB (USB Device ID=0050、Firmware revision=0047)。 -无芯片

如果我拔下 CC1101、就无法识别出器件、我认为这意味着 CC1101在某种程度上被识别、并且进行的通信有限、但显然不足以让 SmartRF Studio 看到 CC1101

顺便说一下、这是我第一次使用 SmartRF Studio、如果我在这里遗漏了任何基本内容、请深表歉意

如果有任何指示、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未使用过 Mac 和 SmartRF Studio。 我的印象是、设置 USB 可能比较棘手、但只要 SmartRF04出现在 SmartRF Studio 中、这有望是正常的。  

    当您编写 CC1101模块时、您的意思是插入 EM 连接器的 CC1101 EM 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我(有限)的体验中、您会感到非常满意。 在 Mac 上运行 Windows 中的 USB。 只要一件事都能正常工作,SmartRF Studio 中显示的 SmartRF04 *是*这一事实就表明计算机+接口部分没有问题。

    此外、CC101似乎至少获得正确的功率、如 VCC 引脚的3.3V 电压

    CC1101模块是以下模块之一:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、我认为您对 Windows 运行的 Mac 上的 USB 非常正确。 如果它可以正常工作、它可以正常工作、通常只是安装正确的驱动程序的问题。 在这种情况下、由于 SmartRF04EB 向 SmartRF Studio 报告某些内容、我认为基本计算机/接口端不存在问题。

    CC1101模块是一个"ICQUANZX CC1101无线模块 SMA 天线无线收发器模块":  

    它似乎至少获得正确的功率、例如 VCC 侧的3.3V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否展示您如何将此模块连接到 SmatRF04板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容、感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道它存在一个看起来像 SmartRF04EB 的产品。 对我来说、 这是 https://www.ti.com/lit/ug/swru039b/swru039b.pdf 中描述的大型绿色板

    如果我没有弄错、您拥有的 Smart04EB 与 CCDebugger 兼容(就我所能找到的情况而言)。 就我所看到的 CC1101模块连接器上的引脚输出与 CCDebugger 上的引脚输出不兼容而言、您必须检查是否已将所有信号连接到相关引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这肯定给了我一些值得使用的东西、谢谢… 我想我需要其中一个更大的电路板! 希望我没有损坏 CC1101模块、尽管挑选另一个模块几乎不会有什么大问题、但我正在努力为 我的汽车构建基于 Arduino 的定制数据显示、显示涡轮增压压力和油温以及轮胎数据、 我希望 CC1101从 TPMS 传感器接收信号。 我的…是从我的深度来看、正如你可能猜的那样、但我将在最后一个 Δ I 到达那里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的 SmartRF04EB 版本具有与 CCDebugger 相同的功能、您就可以继续使用它、您只需重新连接一些器件即可。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试过、按照这个引脚排列:  

    但到目前为止、相同的结果和相同的误差("... -无芯片")

    我很确定我已经正确地遵循了引脚分配(仔细检查并查找电源的位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何连接引脚2? 如果您是通过调试器为电路板供电、则应将该引脚与引脚9连接在一起。  

    如果您有一张图片清楚地显示我可以检查哪个引脚已连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

    那个引脚未连接–我不清楚它的用途是什么–但我刚刚在连接引脚的情况下再次尝试、但结果是一样的("无芯片")

    我在这里附上了几张图片、不确定它们会有多大帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个只与此模块一起播放的项目、还是在以后播放某个卷?

    我在快速浏览时找不到易于阅读的模块数据表/连接说明。 你有这吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个个人项目-我可能会出售一些副本、但它用于旧的保时捷944 Turbo 的定制数据显示、而这一部分是为了获取 TPMS 数据。 不能说这是一个商业主张!

    我使用了此数据表、我相信它是基于以下内容的原始模块:

    找到了一个数据表、以了解我认为该模块是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求您使用的 CC1101模块的引脚分配/数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-这是引脚分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据图片看情况有点困难。 您是否测量到您应该在哪里拥有3.3V 电压? 仔细检查调试器上的偶数和奇数引脚是否没有交换空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我可以理解、很抱歉、它们有点不清楚。 但我确信3.3V 将会到达正确的位置、并且在调试器上也会出现奇数/偶数-电源仅在调试器的一侧、这一事实让我非常确信这是正确的。

    今天稍后我将再次查看、再次仔细检查所有内容… 但我还订购了一个全尺寸 Chipcon SmartRF04电路板、因为我对这项工作有点悲观、因此似乎值得尝试一些新的硬件组合来解决任何 问题