主题中讨论的其他器件:CC1101
我正在尝试通过 USB SmartRF04EB…与 Smart RF Studio 的 CC1101模块进行通信 但它对我来说还不起作用
更多详细信息:我在 MacBook Pro (使用 Bootcamp)上使用的是 Windows 10下的 SmartRF Studio 7。
我已经为 SmartRF04EB 安装了驱动程序,我认为该驱动程序可以正常工作,因为我在“已连接设备列表”下看到了*什么内容*。
但我看到的是:SmartRF04EB (USB Device ID=0050、Firmware revision=0047)。 -无芯片
如果我拔下 CC1101、就无法识别出器件、我认为这意味着 CC1101在某种程度上被识别、并且进行的通信有限、但显然不足以让 SmartRF Studio 看到 CC1101
顺便说一下、这是我第一次使用 SmartRF Studio、如果我在这里遗漏了任何基本内容、请深表歉意
如果有任何指示、我们将不胜感激!