This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:MOD 引脚上的寄生信号

Guru**** 2560580 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/926939/trf7970a-parasite-signal-on-mod-pin

器件型号:TRF7970A

尊敬的 TI 支持:

我们的其中一款产品实际上使用了 TRF7970A。 我们在某些电路板上遇到了问题。

我们的问题:

我们在直接模式0下使用 TRF7970A、并使用 MOD 引脚作为输出来观察解调信号、在我们的大部分产品上、工作正常、但在某些电路板上存在寄生信号!

这是频率为740Hz 的数字信号。 该输出端存在一个0欧姆电阻器、当我们断开该电阻器时、信号始终出现在 MOD 上(无射频信号输入)。

对于射频信号、存在已解调信号、但与该740Hz 信号混合。

此信号在其他任何地方都不存在!

寄存器自定义设置:

CHIP_State_CONTROL = 0x20

ISO_CONTROL = 0x25

调制器控制= 0xB1

reguler_control = 0x87

RX_SPECIAL _SETTINGS = 0x25

TEST_SETTINGS_1 = BIT6 = 1且位0 = 1

这知道问题吗?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    这绝对不是一个已知问题。

    这 是固定频率还是取决于温度或电源电压? 您还可以尝试将稳压器控制寄存器的设置从自动设置更改为最低和最高电压、以查看这是否会影响频率。

    您使用的电源电压是多少? 根据芯片状态控制寄存器位0 ='0'的设置、我假设您有一个3V 系统。

    您能否提供此问题的器件的批号。 是否都来自同一批次? 如果您不确定标记、只需发送图片即可。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    事实上、我们使用的是3V 电源。 频率似乎是固定的、不取决于温度。

    在生产线上、使用了两个批次。 一些电路板在2个批次上存在问题。

    封装上的标记为:

    8CK C26C G4

    8CK ADFY G4

    分包商的批次日期代码:(我不知道标记和此日期代码之间的对应关系)

    1851  1291359ML8

    1849  9068918ML9

    请注意、这两个批次的某些产品工作正常。 我们不知道每个批次的故障板和通板之间的确切比率。

    另请注意、通过 SPI 设置 TRF 的 μ µC 在坏板和坏板之间使用相同的固件。

    正在进行调查、我们的分包商将反转功能卡和功能卡的 TRF、并查看芯片是否存在问题。

    请查看下面的原理图:

    我将尝试像高级那样更改稳压器控制!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    自开始生产以来、问题是否随机发生?

    或者问题开始出现时是否有特定的"断点"?

    谢谢、致以最诚挚的问候

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    该问题在生产过程中随机发生。

    如果我举一个例子:

    生产日期 小时 TRF 批次 产品系列 TRF 结论
    2020年4月7日 10:41:18 1851   1291359ML8 F2002_000146 通过
    2020年4月7日 10:45:20 1851   1291359ML8 F2002_000147 通过
    2020年4月7日 10:48:04 1851   1291359ML8 F2002_000148 失败
    2020年4月7日 10:51:17 1851   1291359ML8 F2002_000149 失败
    2020年4月7日 10:56:15 1851   1291359ML8 F2002_000150 通过
    2020年4月7日 10:58:50 1851   1291359ML8 F2002_000151 通过
    2020年4月7日 11:05:44 1851   1291359ML8 F2002_000152 通过
    2020年4月7日 11:09:32 1851   1291359ML8 F2002_000153 通过
    2020年4月7日 11:12:15 1851   1291359ML8 F2002_000154 通过
    2020年4月7日 11:15:25 1851   1291359ML8 F2002_000155 通过
    2020年4月7日 11:17:58 1851   1291359ML8 F2002_000156 失败
    2020年4月7日 11:20:27 1851   1291359ML8 F2002_000157 通过
    2020年4月7日 11:22:56 1851   1291359ML8 F2002_000158 失败
    2020年4月7日 11:25:26 1851   1291359ML8 F2002_000159 通过
    2020年4月7日 11:28:09 1851   1291359ML8 F2002_000160 通过


    此致、

    Jimmy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关于这个主题的一些新闻。

    首先、我们需要更正之前的信息、我们在测试模式下使用 TRF7970来获取 MOD 引脚上存在的解调信号。 (与第一个帖子中所述的直接模式0不同)。

    其他信息。 我们的分包商 将功能卡的 TRF7970 IC 与功能卡反向、问题出在"坏"的 TRF。 这确认问题与器件有关。

    请在下面找到 TRF7970中设置的所有值的视图:

    TRF797X 寄存器值
    0x00 - CHIP_STATE_CONTROL:0x20
    0x01 - ISO_CONTROL:0x25
    0x02 - ISO_14443B_OPTIONS:0x0
    0x03 - ISO_14443A_OPTIONS:0x0
    0x04 - TX_TIMER_EPC_HIGH:0xc1
    0x05 - TX_TIMER_EPC_LOW:0xc1
    0x06 - TX_PULSE_LENGTH_CONTROL:0x0
    0x07 - RX_NO_RESPONSE_WAIT_TIME:0xe
    0x08 - RX_WAIT_TIME:0x7
    0x09 -调制器控制:0xb1
    0x0A - RX_SPECIAL _SETTINGS:0x25
    0x0B - reguler_control:0x87
    0x0C - IRQ_STATUS:0x0
    0x0D - IRQ_MASK:0x3E
    0x0E -冲突_位置:0x7
    0x0F - RSSI_Levels:0x0
    0x10 -特殊功能:0x0
    0x14 - NFC_FIFO_IRQ_LEVITH:0xF
    0x16 - NFC_LOW_DETection:0x0
    0x17 - NFCID:0x0
    0x18 - NFC_TARGET_LEVEL:0x78
    0x19 - NFC_TARGET_Protocol:0xc1
    0x1A - TEST_SETTINGS_1:0x41
    0x1b - TEST_SETTINGS_2:0x0
    0x1C - FIFO_CONTROL:0x0
    0x1D - TX_LENGTH_BYTE_1:0x0
    0x1E - TX_LENGTH_BYTE_2:0x0
    0x1f - FIFO:0x0

    您是否有任何想法来指导我们找到根本原因?

    此致、

    Jimmy。