尊敬的 TI 支持:
我们的其中一款产品实际上使用了 TRF7970A。 我们在某些电路板上遇到了问题。
我们的问题:
我们在直接模式0下使用 TRF7970A、并使用 MOD 引脚作为输出来观察解调信号、在我们的大部分产品上、工作正常、但在某些电路板上存在寄生信号!
这是频率为740Hz 的数字信号。 该输出端存在一个0欧姆电阻器、当我们断开该电阻器时、信号始终出现在 MOD 上(无射频信号输入)。
对于射频信号、存在已解调信号、但与该740Hz 信号混合。
此信号在其他任何地方都不存在!
寄存器自定义设置:
CHIP_State_CONTROL = 0x20
ISO_CONTROL = 0x25
调制器控制= 0xB1
reguler_control = 0x87
RX_SPECIAL _SETTINGS = 0x25
TEST_SETTINGS_1 = BIT6 = 1且位0 = 1
这知道问题吗?