This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2592和 CC2500设计:2.4GHz 输出时可看到1.2GHz 半谐波

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/926099/cc2500-cc2592-and-cc2500-design-1-2ghz-half-harmonic-seen-at-2-4ghz-output

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2592

您好!

我们开发了一个使用 CC2500收发器、CC2591范围扩展器和用于天线的 SMA 连接器的电路板。 我们已尽可能密切地遵循我们在网站上为收发器和范围扩展器提供的参考设计。 我们观察到的问题是、在传输期间存在2.4GHz 载波频率的半谐波。 功率设置为14dBm。 请参阅下面的频谱分析仪捕获

在几个月的时间里、我们使用相同的设计制作了两批不同的电路板。 从第二批电路板中发现了此问题。

造成这种情况的可能原因是什么? 如果有任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢。

此致、

Hur Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    半谐波表示该设计接近不稳定。我建议使用滑动调谐器或类似器件、并在负载不理想的50欧姆时检查设计的性能

    不建议在新设计中使用 CC2591、而应使用 CC2592。 与基于 CC2591的设计相比、基于 CC2592的设计更容易获得稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出反馈意见。 我们所做的设计实际上是使用 cc2592 (CC2591是一个拼写错误)、我们使用了它的参考设计。请参阅下面我们所做原理图的快照

    您能不能查看这些信息、并指导我们解决此问题的组件以及可以进行哪些更改来解决此问题。 如果您需要、我们还可以共享光绘文件以供进一步分析。  

    谢谢。

    此致、

    Hur Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在尝试包括图片时使用"插入/编辑媒体"、因为您尝试包括的内容在您的帖子中不可见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 请参阅以下截图:

    谢谢。

    此致、

    Hur Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您是否可以使用滑动调谐器来简化负载拉取?  

    -您是否尝试在移除 U51的情况下测量 C49的输出?  

    -同一批次中的所有电路板的运行方式是否相同? 这意味着第一批电路板看起来都不错、第二批电路板都有多余的音调?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下答案:

    不可以。我们没有可用的幻灯片调谐器。

    我们没有尝试在移除 U51的情况下测量 C49的输出、因为自设计开始以来、U51就一直在那里。 您认为这可能是原因吗?

    是的、第一批电路板的运行方式相同。 我们在收到的第二批电路板上发现了此问题。

    谢谢

    GPS_PROG_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我写的、我怀疑您的设计稍微稳定一些。 这意味着微小的变化可能会导致设计稳定(50欧姆)或不稳定。 可能是两批次的基板和/或电路板厚度稍有不同。  

    在我看来、应始终使用 FEM 在电路板上进行负载拉取、以确保设计在史密斯圆图所需区域内保持稳定。  

    您是否还可以发布布局图?

    为什么2.4GHz 产品需要 TCXO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    我们使用 TCXO 在整个温度范围(-40°C 至85°C)内实现稳定的频率

    关于布局光绘文件、我可以通过电子邮件将其发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在论坛的此处向我发送朋友请求、当我接受请求时、您将能够向我发送包含文件的私人邮件。