主题中讨论的其他部件:CC2591、 CC2592
您好!
我们开发了一个使用 CC2500收发器、CC2591范围扩展器和用于天线的 SMA 连接器的电路板。 我们已尽可能密切地遵循我们在网站上为收发器和范围扩展器提供的参考设计。 我们观察到的问题是、在传输期间存在2.4GHz 载波频率的半谐波。 功率设置为14dBm。 请参阅下面的频谱分析仪捕获
在几个月的时间里、我们使用相同的设计制作了两批不同的电路板。 从第二批电路板中发现了此问题。
造成这种情况的可能原因是什么? 如果有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。
此致、
Hur Haider