This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:匹配电路中 L1与放大器的其他选择;L2电感器

Guru**** 1177430 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/924617/trf7962a-other-choice-for-l1-l2-inductors-in-matching-circuit

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、  

我的客户已使用 TRF7962A 很长时间、最近他们的供应商缺少 L1和 L2电感器、因此我的客户想知道如何选择合适的 L1和 L2来保持当前性能(5 - 10mm 通信范围)。 它们的当前解决方案是 SWI0603F-R33J 和 SWI0603F-R15J  

我们是否为此推荐了器件型号? 谢谢。

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    我 不会直接推荐可用作替代的线圈。

    通过互联网搜索,我找到 Murata 类型 LQW18ASR33J00D 和 LQW18ASR15J00D。 我从数据表中看到的、我认为这可能是一种替代方案。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

           感谢您的回复。

           您能否通过  更改 L1/L2特性来分享您对影响的经验。

           例如:如果 我们 更改 L1/L2的 Q 因子/DCR/SRF,RFID 的什么 itme 将会改变? 传输距离?

           

    此致、

    是的   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个电感器是匹配网络的一部分、该网络将 TRF7970A 的4 Ω 输出阻抗转换为天线的50 Ω 阻抗。

    我不是计算匹配网络以及不同数据表参数如何影响电路的专家、但从理论上讲、计算匹配电路只需要 C/L 值。 我假设其他参数不会产生很大的影响。

    请在 数据表第76页(第7.3章)中找到更多信息:

    https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a

    此致、

    Helfried