主题中讨论的其他器件: TRF7970A
大家好、
我的客户已使用 TRF7962A 很长时间、最近他们的供应商缺少 L1和 L2电感器、因此我的客户想知道如何选择合适的 L1和 L2来保持当前性能(5 - 10mm 通信范围)。 它们的当前解决方案是 SWI0603F-R33J 和 SWI0603F-R15J
我们是否为此推荐了器件型号? 谢谢。
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户已使用 TRF7962A 很长时间、最近他们的供应商缺少 L1和 L2电感器、因此我的客户想知道如何选择合适的 L1和 L2来保持当前性能(5 - 10mm 通信范围)。 它们的当前解决方案是 SWI0603F-R33J 和 SWI0603F-R15J
我们是否为此推荐了器件型号? 谢谢。
Jo
您好!
两个电感器是匹配网络的一部分、该网络将 TRF7970A 的4 Ω 输出阻抗转换为天线的50 Ω 阻抗。
我不是计算匹配网络以及不同数据表参数如何影响电路的专家、但从理论上讲、计算匹配电路只需要 C/L 值。 我假设其他参数不会产生很大的影响。
请在 数据表第76页(第7.3章)中找到更多信息:
https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a
此致、
Helfried