This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 和125kHz RFID 频率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/921568/cc2650moda-cc2650moda-and-125khz-rfid-frequency

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我们的某些 Actve RFID 感应器有问题、它们被设计为 CC2650MODA 和 AS3933的组合、用作 RFID-WAKEUP 接收器 IC。

我们生产的 PCB 中有将近50%、CC2650MODA 似乎会干扰 RFID 数据的接收。 在这里、我们只能达到好的 RFID-Tag 的一半范围。

AS3933-RFID-WAKEUP -接收器-IC 似乎接收到不在空中的数据。 CC2650似乎会生成数据。 CC2650MODA 在大部分时间都处于睡眠模式(仅在接收到正确的数据时才唤醒)。

在 CC2650MODA 的数据表中、有一个片上直流/直流电源。 我无法找到直流/直流工作的频率。 CC2650MODA 上是否有125kHz 范围内的频率?

接收天线和 CC2650MODA 一起闭合。

为了证明这一问题的原因、我更改了 CC2650MODA 的错误和良好的标签交叉参考。 现在、坏的是好的、反之亦然。 所以我可以说 CC2650MODA 就是原因、但问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信直流/直流转换器的工作频率高达1MHz。 但是、如果 DCDC 是问题、则应轻松进行测试。 您可以关闭 CCFG 中的直流/直流转换器以查看情况是否如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。

    我们测试了它以关闭直流/直流转换器、并且-直流/直流转换器似乎是导致此问题的原因。 125kHz-LF-RFID 的范围大幅增加(与优秀的 RFID 标签的范围相同)。

    CC2650MODA 现在以内部 LDO 模式运行是否正确?

    问题是、当不使用直流/直流电源时、CC2650MODA 的功耗、因为它是电池供电的系统。 如果这对我们的系统来说可能是个问题、我将进行测量。

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -如果关闭 DCDC,则 CC2650仅在内部 LDO 上运行。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2650.pdf 中查看图5-13、5-14 以获得电流消耗的指示。  

    -对于测试:您是否能够屏蔽直流/直流电感器或改变一些角度来查看您是否可以降低直流/直流频率的影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供信息。

    我测量了 LDO 模式下的功耗。 它约为 比我们的应用在直流/直流模式下高60-70%。

    这对我们来说已经足够了。

    如需了解相关信息:

    我认为、由于预认证、屏蔽电感器在终端应用中不是一个选项。

    我们在电感器上测量了直流/直流的时钟、并且有1.8MHz 时钟。 但1.8MHz 时钟封装的包络可能是持续时间的原因。 这大约是100kHz。

    我们在 PCB 上使用3D 天线、可以说持续时间取决于天线的轴。 我们现在无法进行更多的测试。

    我认为使用 LDO 代替直流/直流是我们应用的解决方案。 感谢你的帮助。