Thread 中讨论的其他器件: CC2650
我们的某些 Actve RFID 感应器有问题、它们被设计为 CC2650MODA 和 AS3933的组合、用作 RFID-WAKEUP 接收器 IC。
我们生产的 PCB 中有将近50%、CC2650MODA 似乎会干扰 RFID 数据的接收。 在这里、我们只能达到好的 RFID-Tag 的一半范围。
AS3933-RFID-WAKEUP -接收器-IC 似乎接收到不在空中的数据。 CC2650似乎会生成数据。 CC2650MODA 在大部分时间都处于睡眠模式(仅在接收到正确的数据时才唤醒)。
在 CC2650MODA 的数据表中、有一个片上直流/直流电源。 我无法找到直流/直流工作的频率。 CC2650MODA 上是否有125kHz 范围内的频率?
接收天线和 CC2650MODA 一起闭合。
为了证明这一问题的原因、我更改了 CC2650MODA 的错误和良好的标签交叉参考。 现在、坏的是好的、反之亦然。 所以我可以说 CC2650MODA 就是原因、但问题在哪里?