Other Parts Discussed in Thread: CC2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2500 尊敬的 e2e 支持:
我的客户在其最终产品(已投入生产)上遇到了一些问题、当在低温下使用时:
当温度下降大约-35°C (确切地说、在-32°C 至-37°C 之间)时、CC2500输出功率突然下降(高达7dB)。
我们应该在低至-40°C 的温度下工作、但我在数据表中看不到任何输出功率数据与温度间的关系。
有没有?
你有什么解释吗?
此致、