This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:输出功率与低温间的关系

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/921962/cc2500-output-power-vs-low-temperature

器件型号:CC2500

尊敬的 e2e 支持:

我的客户在其最终产品(已投入生产)上遇到了一些问题、当在低温下使用时:

当温度下降大约-35°C (确切地说、在-32°C 至-37°C 之间)时、CC2500输出功率突然下降(高达7dB)。

我们应该在低至-40°C 的温度下工作、但我在数据表中看不到任何输出功率数据与温度间的关系。

有没有?

你有什么解释吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我可以在6个器件上找到的测试数据:

    这意味着您看到的不是预期的、因此在降低温度时、输出功率预计会增加。

    您是否检查了在进行此测量时同步是否实际已校准并锁定? 如果您在-40度进行新的 SCAL、您是否看到任何变化?