This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787700/dlp-7970abp

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

我也在使用 DLP-7970ABP、我想将天线更改为覆盖更大的范围(~50cm)、但有三个问题:

1.电路板的输入功率很低,我需要更高功率的系统

2.天线已连接、但我需要一个具有可分离线圈的电路板、以便可以将线圈更改为我想要的(较大线圈)

此外、RSSI 为3位、但我需要具有更高分辨率的 RSSI 测量。

我可以使用什么代替该器件来解决这些问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DLP-7970ABP 等电路板仅用作 TRF7970A 器件的演示器。
    要将外部天线连接到 DLP-7970ABP、您可以在以下文档的图3中找到有关如何向电路板添加 SMA 连接器的说明:

    www.ti.com/.../sloa231.pdf

    关于 RSSI 测量、我们无法提供分辨率更高的器件。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    是否有任何方法从任何引脚接收信号并将其输入到外部 ADC 并获得更高分辨率的 RSSI? 是否有任何解决方案可以使此板的 RSSI 分辨率更高?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下是否有人构建了一个用于具有更高分辨率的 RSSI 测量的外部电路。
    我将在下周初回来。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我无法获得有关您要求更高分辨率 RSSI 测量的更多信息。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有任何方法来测量 RSSI?!
    我想测量传输到标签的信号与 RX 接收到的标签反射功率之间的路径损耗。 (TX-TAG-RX 之间的路径损耗)是否有办法添加另一个器件/电路板并测量/保存一段时间内的路径损耗!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、感谢您的帮助和回复 Helfried。
    我希望我能在这里找到答案、但似乎没有任何线索可以继续进行此测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想确保 DLP-7970的 RSSI 分辨率是否为4dB? 范围是多少? 由于它是3位寄存器、它是否只有7级 RSSI 分辨率?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、没错。
    RRSI 测量的分辨率为每步4dB、步长为7。
    它们从600mVpp 到4.2Vpp 不等。 (请参阅数据表第6.5.1.1章)

    此致、
    Helfried