请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP-7970ABP 主题中讨论的其他器件: TRF7970A
我也在使用 DLP-7970ABP、我想将天线更改为覆盖更大的范围(~50cm)、但有三个问题:
1.电路板的输入功率很低,我需要更高功率的系统
2.天线已连接、但我需要一个具有可分离线圈的电路板、以便可以将线圈更改为我想要的(较大线圈)
此外、RSSI 为3位、但我需要具有更高分辨率的 RSSI 测量。
我可以使用什么代替该器件来解决这些问题?
谢谢