This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:将外部天线连接到 BoosterPack

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DLP-7970ABP, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787039/trf7960a-connecting-an-external-antenna-to-the-boosterpack

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDLP-7970ABPMSP430F5529TRF7970AMSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430F5529

您好!

我们将尝试按照本文档中提供的说明进行操作

http://www.ti.com/lit/an/sloa231/sloa231.pdf

以便为 NFC 多路复用器系统设置原型。 但是、按照有关硬件更改的说明操作后、我们无法从连接的天线获取读数。

SMA 连接器连接到外部天线。 请注意、我们尚未在设置中加入开关、因为我们正在尝试首先评估外部天线功能。 我们的设置是否存在问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    从我在图中看到的情况来看、连接看起来正常、您能否使用示波器来查看您是否在线路的每一端获得信号? 此外、当您连接天线时、您可以使用具有接地线夹的示波器探针创建环路、方法是将接地线夹削至引线、然后将其悬停在天线上以查看是否输出射频场。 请告诉我结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您能很快回来。

    我不会在射频输出和 GND 之间获得信号。 此外、在建立射频场时应点亮的 Launchpad 上的 LED1永远不会打开。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    如果这种情况听起来好像发送器没有打开、您正在运行什么代码示例、您是否正在使用我们的 NFC GUI? 我怀疑器件未正确配置为输出该字段。

    您还可以尝试在远离天线的其他位置测量射频输出、以确保射野输出正确、请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我正在运行示例代码、并按照本指南的所有内容连接到 GUI 工具:
    www.ti.com/.../slou452.pdf

    在连接时突出显示的引脚和 GND 之间的测量也没有得到任何信号。

    谢谢、
    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    很有趣、好的。 让我们先从该发送器引脚上获取射频信号,然后从此处了解 SMA 连接:)

    如果您移除添加的导线、是否可以重新测量? 如果信号仍然消失、则代码实际上不会打开发送器、但我要求移除线路、以防发生意外接地连接。

    如果发送器仍然没有打开、那么我将重新刷写器件上的代码、然后重新启动 GUI、然后尝试设置它以进行轮询。 为了安全起见、请使用读/写器模式(任何技术都没关系)、因此我们知道它始终会打开射频场。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    移除了导线并在两个测量点上重新测量了射频输出、但仍然没有得到任何结果。
    重新刷新代码、结果相同。 然后重新安装了 Uniflash、刷新了相同的问题。
    似乎什么都不起作用。

    谢谢、
    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    配置 GUI 后、您能否发送它的屏幕截图?

    您是否有第二个 DLP-7970ABP 可用于 LaunchPad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    当然可以!

    我手头没有第二个、但如果这个很可能有缺陷、我不介意订购一个新的。

    谢谢、
    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    该屏幕截图可能为我提供了解决此问题的提示。 看一下、我想知道您是否下载了正确的示例。

    我在 GUI 中看到5V 设置为 ON、对于使用 MSP430F5529实验板的项目、默认情况下、该设置仅为 ON。

    您是从获取示例的

    C:\ti\nFC\TRF7970A_rw_1.03.00\examples\boards\MSP-EXP430F5529LP

    不是

    C:\ti\nFC\TRF7970A_rw_1.03.00\examples\boards\MSP-EXP430F5529

    LaunchPad 项目位于 MSP-EXP430F5529LP 文件夹中。

    由于 USB 是相同的、两个项目将无误地下载并允许 GUI 在 LaunchPad 上工作、但只有 LaunchPad 项目具有正确的引脚设置来实际控制器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    非常感谢! 这正是出现问题的原因。 出色的帮助、我对故障排除非常满意。

    祝您度过美好的一天!

    此致、
    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    很高兴我们对它进行了整理、直到我看到灯泡为我点击了5V 电压、但实际上、在前面也有一个提示、现在我想了。 LED1不是射频场建立的 LED。 指示 GUI 已连接! 我关注的是射频领域、对 LED1的看法并不多、哎呀! 不管怎样,我们认为这可能对您将来的使用有所帮助:)