This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:用作状态指示时、GIO 驱动能力较差

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/780791/cc8531-poor-gio-driving-capability-when-as-status-indication

器件型号:CC8531

尊敬的 TI 专家:

我们在 CC8531的 VCC 3.3V 和 GIO3之间连接了一个 LED 和一个1K 电阻器、然后在 PPW 配置器中将 GIO3配置为工作状态指示、然后在 LED 闪烁时(处于空闲状态)使用示波器检查 GIO3的输出。 我们发现 GIO3的低电平输出几乎为1V、它太高、无法被识别为逻辑"0"、然后我们将电阻器更改为10K、以减少 GIO3在低电平时拉取的负载电流、但仍然看到接近1V 的低电平。

我们在 CC8531的数据表和用户手册中未找到输出功能定义、因此、有人能帮助我们了解 GIO3 (用作 LED 状态指示时)可以吸收多少电流吗?

谢谢。

Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    IO 的驱动强度为4mA。 您可以共享您的原理图吗?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    原理图已通过私人消息发送给您。

    另一个发现是:
    GIO 驱动能力似乎与 PPWC 中配置的活动 IO 级别相关。
    如果在 PPWC IO 映射设置中将活动 IO 电平设置为"活动高电平"、则驱动强度变得非常低、如我的帖子中所述。
    但是、如果设置为"低电平有效"、则驱动强度看起来没有问题、即使在2mA 负载下、输出低电平也可以达到接近0V。
    不确定这是否是错误、供参考。

    Walter
    20190310
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    根据原理图、您已将 LED 配置为低电平有效。 因此、您必须在 PPW 配置器中选择适当的配置。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 在 PPW 配置器中配置为低电平有效后、GIO 输出现在正常。

    Walter