请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 尊敬的 TI 专家:
我们在 CC8531的 VCC 3.3V 和 GIO3之间连接了一个 LED 和一个1K 电阻器、然后在 PPW 配置器中将 GIO3配置为工作状态指示、然后在 LED 闪烁时(处于空闲状态)使用示波器检查 GIO3的输出。 我们发现 GIO3的低电平输出几乎为1V、它太高、无法被识别为逻辑"0"、然后我们将电阻器更改为10K、以减少 GIO3在低电平时拉取的负载电流、但仍然看到接近1V 的低电平。
我们在 CC8531的数据表和用户手册中未找到输出功能定义、因此、有人能帮助我们了解 GIO3 (用作 LED 状态指示时)可以吸收多少电流吗?
谢谢。
Walter