This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:编程错误后标签对读取器无响应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/883672/rf430frl152h-tag-unresponsive-to-the-reader-after-error-in-programming

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

在我之前的问题中、我解释 说我使用 RF430FR152H 芯  片制造了一个定制标签、并且我能够使用 TRF7970A 读取器通过无线方式对其进行编程。 但是、在编程过程中、我突然收到错误"无法从器件读取"、之后 标签完全没有响应。 正如 TI 专家建议的、在写入器件的 FRAM 时、我可能访问了 IRQ 矢量表、这对于 ISO 堆栈的运行至关重要。 首先、我不知道我是否可以避免这种情况(以及如何避免?) 对于未来的场合...

在任何情况下、使该器件恢复运行的唯一方法是使用 JTAG 工具和 CCS IDE 通过 JTAG 接口。但是、我还需要电平转换器、其原理图在用户指南中给出。 我想避免制造自己的电平转换器所需的所有时间... 我已经看到 TI 有一款商用电平转换器: MSP-TS430L092。

我的问题是:这个 MSP-TS430L092在我的案例中是否有用? 我可以使用它将我的自定义标签恢复到现实吗? 我是否需要其他东西(电缆等)? 此外、我是否仍然需要电源电路(3.3V)、或者 MSP-TS430L092中也包含此电路?

非常感谢。

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    如我们常见问题解答的第2.12节所述、是的、电缆将起作用: https://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    我认为电压包含在内、但我还没有使用该电缆-您应该能够找到一个引脚来进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回复、我将尝试使用该电缆。 无论如何,我将来是否可以采取任何措施来避免这个问题? 正如我说过的、在"无线"编程的中间、我突然收到错误"无法从器件读取"、之后 标签完全没有响应。 在此之前、我使用相同的 OTA 过程对我的标签进行了编程、没有任何问题。 那么、不知道我是否可以在将来的场合避免这种情况(以及如何避免)??

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    您是否将程序从工作时间更改为出错时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    不、该程序完全相同。 我一直在使用 RF430FRL152HEVM 进行多项测试(如果它是砖型、我可以使用 MSP-FET 轻松恢复)、并且在使用 OTA 上传相同的程序时、它不时地发出错误提示并无响应。 大部分时间都在工作。 但我非常不幸运、因为当我对我的定制标签执行相同的操作时、我遇到了错误...

    此致、

    Pablo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    在我看来、一些应通过无线方式写入的数据在当时无法正确传输。 如果您丢失了射频访问权限、那么我想在编写 ISR 时会出现此问题。

    我不确定如何避免这种情况在将来出现-设置 OTA 编程方法的工程师不再与公司合作、我不确定如何避免这种情况。 通常情况下、这种情况发生在开发过程中、而不是完整且经过测试的固件。

    鉴于您在应用中看到的可靠性不高、您可能应该考虑进行适当的 JTAG 编程。 不过、如果您需要坚持使用 OTA、请确保最大限度地提高读取器的输出功率、并使器件和读取器保持非常接近、以尽量减少数据传输过程中出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    是的、我想我无法真正控制它... 总之、感谢您的回答。  

    此致、

    Pablo