主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
在我之前的问题中、我解释 说我使用 RF430FR152H 芯 片制造了一个定制标签、并且我能够使用 TRF7970A 读取器通过无线方式对其进行编程。 但是、在编程过程中、我突然收到错误"无法从器件读取"、之后 标签完全没有响应。 正如 TI 专家建议的、在写入器件的 FRAM 时、我可能访问了 IRQ 矢量表、这对于 ISO 堆栈的运行至关重要。 首先、我不知道我是否可以避免这种情况(以及如何避免?) 对于未来的场合...
在任何情况下、使该器件恢复运行的唯一方法是使用 JTAG 工具和 CCS IDE 通过 JTAG 接口。但是、我还需要电平转换器、其原理图在用户指南中给出。 我想避免制造自己的电平转换器所需的所有时间... 我已经看到 TI 有一款商用电平转换器: MSP-TS430L092。
我的问题是:这个 MSP-TS430L092在我的案例中是否有用? 我可以使用它将我的自定义标签恢复到现实吗? 我是否需要其他东西(电缆等)? 此外、我是否仍然需要电源电路(3.3V)、或者 MSP-TS430L092中也包含此电路?
非常感谢。
Pablo