主题中讨论的其他器件: RF37S114
我们正在使用 TRF7970a 和 Nordic 52832 BLE 开发可穿戴设备。 我们希望 RFID 标签读取距离不超过5mm、并希望天线设计尽可能小。 是否有适用于此规格或任何设计规格的外部灵活天线?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vivek、
我们不建议使用特定的额外天线、但通常 Taoglas 等供应商提供各种天线选项。
就该读取范围而言、您可以执行以下操作:
1) 1)标签天线和读取器天线不匹配、使标签很难获得电源、除非处于近距离。 使用经过适当调优的天线、只要您的标签也经过一致调优、您就应该获得相当一致的结果。
2) 2)如前所述、以某种方式对天线进行解调。 这可能会使带宽偏移或扩宽。 这里的问题是、您可能会获得更多样化的结果、更难保证所有标签的尺寸都低于5mm、同时还能读取所有标签。 根据您的确切要求、这可能是不可能的、虽然有一个选项、但我不建议这样做。
3) 3)使用非常小的外形尺寸标签、例如 RF37S114、它具有非常小的读取范围、可以从它开始。 这是一个尺寸为4x4mm 的 ISO15693标签、除了 UID 之外、它还具有64位内存空间。
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/1462360001_sd.pdf
部件号1462360051是否可以完成工作?
我有以下 RFID 标签
并使用此芯片(随附 pdf)电路通过 nrf52832 BLE 读取它
您好、Vivek、
借助天线和标签的组合、如果您使用具有全输出功率的5V 系统、我预计在高端上可以读取大约~10-15mm 的范围(基于我们对具有相同尺寸天线的4x4mm 标签的范围测试)。
您可以采取一些措施来缩小该范围:
1) 1)使用3.3V 系统-您已经在使用该系统。 这将帮助您接近您的要求。
2) 2)通过将寄存器0x0B 常规控制设置为0x00来减少 VDD_RF 输出、从而最大限度地减小 VDD_RF。
3) 3)使用半功率模式-在这种情况下、您可能需要使用更高的 VDD_RF 输出设置、因为这可能会使性能降低太多。
4)将天线调谐到9-11的 Q 值。 在我们的测试中、天线的 Q 因子接近18。 您可以在此处看到有关如何调优天线的信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241
您可能只需要执行其中的几个步骤。 如果天线未经过预调优、那么您一定可以从步骤1和4开始、了解您的覆盖范围。 如果您在8-10mm 范围内、请尝试半功率模式。 如果您接近5mm、请尝试手动设置寄存器。