This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:5毫米距离标签读数的天线规格

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/879553/trf7970a-specification-of-antenna-for-5mm-distance-tag-reading

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: RF37S114

我们正在使用 TRF7970a 和 Nordic 52832 BLE 开发可穿戴设备。 我们希望 RFID 标签读取距离不超过5mm、并希望天线设计尽可能小。 是否有适用于此规格或任何设计规格的外部灵活天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     调谐到16-17 MHz 是否有助于将读取范围减小到5mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们不建议使用特定的额外天线、但通常 Taoglas 等供应商提供各种天线选项。

    就该读取范围而言、您可以执行以下操作:

    1) 1)标签天线和读取器天线不匹配、使标签很难获得电源、除非处于近距离。 使用经过适当调优的天线、只要您的标签也经过一致调优、您就应该获得相当一致的结果。

    2) 2)如前所述、以某种方式对天线进行解调。 这可能会使带宽偏移或扩宽。 这里的问题是、您可能会获得更多样化的结果、更难保证所有标签的尺寸都低于5mm、同时还能读取所有标签。 根据您的确切要求、这可能是不可能的、虽然有一个选项、但我不建议这样做。

    3) 3)使用非常小的外形尺寸标签、例如 RF37S114、它具有非常小的读取范围、可以从它开始。 这是一个尺寸为4x4mm 的 ISO15693标签、除了 UID 之外、它还具有64位内存空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.molex.com/pdm_docs/sd/1462360001_sd.pdf

    部件号1462360051是否可以完成工作?

    我有以下 RFID 标签

    并使用此芯片(随附 pdf)电路通过 nrf52832 BLE 读取它

    e2e.ti.com/.../6378.RFIDnrf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    借助天线和标签的组合、如果您使用具有全输出功率的5V 系统、我预计在高端上可以读取大约~10-15mm 的范围(基于我们对具有相同尺寸天线的4x4mm 标签的范围测试)。

    您可以采取一些措施来缩小该范围:

    1) 1)使用3.3V 系统-您已经在使用该系统。 这将帮助您接近您的要求。

    2) 2)通过将寄存器0x0B 常规控制设置为0x00来减少 VDD_RF 输出、从而最大限度地减小 VDD_RF。

    3) 3)使用半功率模式-在这种情况下、您可能需要使用更高的 VDD_RF 输出设置、因为这可能会使性能降低太多。

    4)将天线调谐到9-11的 Q 值。 在我们的测试中、天线的 Q 因子接近18。 您可以在此处看到有关如何调优天线的信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    您可能只需要执行其中的几个步骤。 如果天线未经过预调优、那么您一定可以从步骤1和4开始、了解您的覆盖范围。 如果您在8-10mm 范围内、请尝试半功率模式。 如果您接近5mm、请尝试手动设置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    如果我们按照表1 - 10 X 10 mm -设计天线、  

    给定 RFID 标签的范围是多少?

    以及对电路的任何更改?

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    范围类似于15x15、因此我之前的所有评论都适用。 具体说明您必须在系统级别测量的确切范围、我在此仅提供一些一般性想法。 此时、您需要订购一些天线并进行一些系统评估、以了解您将获得什么性能。