This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何在 PurePath 无线命令器中创建跳跃模式?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1193775/cc8531-how-can-i-create-hopping-mode-in-the-purepath-wireless-commander

器件型号:CC8531

你好。  

我的产品正在进行认证测试。

测试仪要求使用跳频测试模式、但我不知道该怎么做。

因为  

测试仪要求使用跳频测试模式、但我不知道该怎么做。

我修改了认证测试的配置文件、

我正在尝试在 PurePath 无线控制器中打开修改后的配置文件。

如何修改连续跳频的配置文件?

下面是我已更改的配置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caley、

    请参阅 CC85xx 的自适应跳频和其他共存机制应用报告。  在配置过程中、可从 PurePath 无线配置器的无线电模块中选择使用的射频通道。  对于运行时更改、主机可以在 PurePath 无线命令器上使用 NWM_SET_RF_CH_MASK EHIF 命令。  否则、您可以将多个测试加载到队列中、并以测试仪可以接受的方式连续执行多个测试。  您尝试通过什么 ETSI/FCC 法规测试?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan  

    非常感谢您的回复、因为它非常紧急。

    我正在接受 KC 和 FCC 法规测试。

    我需要单通道突发模式来实现跳频。

    能否在下面的脚本上启用突发模式?

    您是否有用于认证测试的测试计划?

    下面是我在 "PurePath 无线命令器"上创建的参考配置文件。



    运行一系列简单的射频测试、其中 DUT 生成信号。 测试由操作员进行(用户必须确认成功/失败)。 通常使用光谱仪或 Pure Path Wireless Commander 的其他实例测量信号。



    程序测试映像
    程序闪存(DUT、SLAVE_P.HEX)
    DUT





    射频测试、仅 TX、通道1
    simpleRfTest (TX、2404、-5、-25、MOD、60)
    在通道1上持续传输...
    DUT





    程序应用程序映像
    程序闪存(DUT、SLAVE_a.hex)
    DUT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    其他信息

    在认证实验室中进行射频测试需要突发模式。
    在突发模式下、当选择特定射频通道时、射频信号会以特定周期重复。 这样、产品中使用的所有射频通道都在处于相同的突发模式后进行测试。

    当我选择 PPW 命令窗口中下方的配置按钮时、我找不到具有突发模式的文件。
    此外、我通过随机修改配置文件尝试了各种操作、但无法在突发模式下操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    很抱歉让你感到困扰。

    我们的产品几乎与"CC85XXDK-HEADSHEADS"相同  

    只有布局略有不同、并且所有布局都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    很抱歉再次打扰您。

      我认为对于认证测试有用的"Complregtest"文件

    regCompltest 文件是"使用网络模拟的法规合规性测试"

    我在 PPW Commander 的配置(配置按钮)文件中加载了 regCompltest 文件。
    但是 、屏幕图像与引导屏幕不同。

    上屏幕与加载"prod_test_simplerf_tx.ppwptc"文件的屏幕相同。

    引导屏幕。

    我首先使用我为开发购买的耳机套件进行测试。
    连接配置为 PC (PPW 命令器)、其中 USB 转=> CC 调试器转=>耳机 B 转=> Spectrum A/N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC8531或 PurePath 文档默认不提供突发模式选项。  您可以生成的任何脚本通过测试仪的认证程序都应该足够、但我不知道 TI 在上述配置之外可以随时获取的脚本。  如果在文本或代码编辑器中打开 prod_test_regcompl、则会发现它使用 simpleRfTest EHIF 命令、与 prod_test_simplerf_Rx 命令相同。  您可以将这些更改为 ComplregTest、同时根据需要添加尽可能多的测试用例或重复实例以满足您的要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    感谢您对我的支持。

    在 Commander 工具中、我将运行 prod_test_simplerf_tx.pwptc
    在使用 TX 时、能否以 PRBS 模式或重复1和0信号而不是 CW 或 MOD 发送 TX?

    通常、有效载荷模型提供了多种功能、如图所示。

    以下图片来自"北欧直接测试模式"认证。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类选项不能通过 CC8531和 PurePath 无线命令器使用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、我应该用 EHIF 命令参考来组成 EHIF

    进行该测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    请你带我来。

    突发信号


    答:您说没有突发模式。
    您的意思是、Tx 和 RX 发送和接收的射频信号由实际产品组成、
    您是否说它不是突发模式?

    b.如果突发模式正确、是否意味着仅在 PPWC 测试认证时不提供突发模式?

    如果 B 正确、应如何测试突发模式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经讨论过、您将能够将  ppwptc 文件修改为 EHIF 命令参考中提供的任何 EHIF 命令。  因此、突发模式/信号性能将受到这些命令可用参数的限制、例如 regComplTest。

    此致、
    Ryan