请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2500 主题中讨论的其他器件: CC2592、 CC2538
大家好、
我设计了一个具有 PA LNA 的 CC2500模块、我已附上原理图、布局和我使用的天线。
我对设计有几个问题。
如果在 CC2500和 cc2592之间放置一个平衡-非平衡变压器电容器、该值应该是多少?
2.我使用2dBi 导线天线,我是否应该更改天线匹配项?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.