This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500 + CC2592原理图参考设计

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592, CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/935270/cc2500-cc2500-cc2592-schematic-reference-design

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2538

大家好、

我设计了一个具有 PA LNA 的 CC2500模块、我已附上原理图、布局和我使用的天线。

 我对设计有几个问题。

如果在 CC2500和 cc2592之间放置一个平衡-非平衡变压器电容器、该值应该是多少?

2.我使用2dBi 导线天线,我是否应该更改天线匹配项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 C14替换为分流电感器。 作为 DNP 放置(不填充)。  您可以在测试原型板时调整此值。

    我建议将 PI 网络(0r 作为串联组件)作为天 线前端的占位器、以实现天线匹配。

    您需要为 CC2592添加射频屏蔽。

    有关详细信息、请参阅 CC2538 -CC2592参考设计。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我正在学习设计射频产品。 如何计算分流电感器? 我应该使用 ADS 还是有公式?

    非常感谢。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此分流电感器仅是占位器。 这意味着这可能不是必需的。

    在不使用此电感器的情况下测试您的原型板。 如果电路板满足预期性能、则无需使用。

    如果 您发现您的原型有任何问题、请联系我们、我们将为您提供帮助。

     有关分流电感器值、请参阅 CC2530-CC2592参考设计。

    谢谢、

    PM