This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:优化偶极天线和差分传输线的阻抗、输出功率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/931878/cc2650-optimizing-impedances-of-dipole-antenna-and-differential-transmission-line-output-power

器件型号:CC2650

您好!

对于 CC2650:

1、 优化以下负载时应遵循哪些阻抗要求:差分传输线路连接偶极天线
   (CC2650处于差分模式、传输线路直接连接到 RF_N 和 RF_P)。
   优化标准为:与 CC2650良好匹配、以提高辐射功率、同时降低谐波发射。

   我在 https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf 中找不到它 、因为它似乎侧重于单端天线、即使在差分模式下也是如此。
   此处提到的目标负载阻抗是否指平衡-非平衡变压器后的单端负载、以及如何将其应用于差分负载?

2. 对于某些负载/设置、CC2650的最大输出功率是否超过5dBm? CC2650的绝对最大输出功率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)最佳阻抗作为 RF_P/N 引脚所需的阻抗给出、以提供尽可能最佳的灵敏度和输出功率。

    我们尚未查看您在此处列出的用例。 我相信、这是一种难以实现良好性能的技术解决方案。

    2) 2) 50 Ω 负载的最大值约为6dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    1) 1)是否可以指定:

    a)对于差分模式:RF_P 和 GND 之间应连接哪个阻抗? 例如50欧姆+j 0欧姆

    b)对于差分模式:RF_N 和 GND 之间应连接哪个阻抗? 例如50欧姆+j 0欧姆

    c)对于差分模式:RF_P 和 RF_N 之间应连接哪个阻抗? 例如100欧姆+j 0欧姆

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 RF_P/ N 引脚看到的差分阻抗应该是应用手册中规定的阻抗。  

    为了让它更清晰:

    这是连接到 RF_P 和 RF_N 网络的网络的图示。 进入这个网络的阻抗应该是最佳阻抗。  

    在仿真中(这是从 ADS 仿真中获取的)、图片上的术语5的 S11应显示最佳阻抗。