This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962A 的大谐波

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/928459/trf7962a-the-large-harmonic-of-trf7962a

器件型号:TRF7962A

您好!

现在、我们将在200mW 输出模式下测试 TRF7962A (在我们的定制板上)的泄漏功率(EMC 测试)。
由于该测试、泄漏功率级别(200MHz - 800MHz)高于调节定义的谐波电平。
您能否确认以下问题?

1.您是否知道消除谐波的方法(200MHz - 800MHz)?

我们正在考虑在引脚5 (TX_OUT)上插入电容器、并实现 LPF 以消除谐波。
 您能给我们建议多大的电容器可以连接到引脚5吗?
 此外、是否有任何重要的点可以连接电容器?

当然、我们将参考参考参考设计并复制常量值。
TRF7962A 的输出波遵循。
我们可以看到200MHz 到800MHz 的谐波。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    该器件的工作频率为13.56MHz、我很惊讶它似乎会以200-800MHz 的频率辐射显著的能量。 此外、许多频率尖峰甚至不与13.56MHz 信号的谐波对齐。

    如果它仅在射频场打开时发生、那么它很可能与电源拓扑相关、因为器件在输出射频场时消耗的电流明显更大。

    P.S. TX_OUT 上的大电容会破坏 TRF7962A 匹配网络、需要从头开始重新设计。 这根本不是应该考虑的解决方案。

    此测试是在 PCB 上还是在空气中进行测量? 我想在空中。 电路板上还有其他无线电设备吗?

    我们已经完成了许多 EMC 测试、器件通过测试时没有问题、因此、最坏的情况是系统设计不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    感谢您的评论。
    我们将检查我们的系统设计。
    如果我们有其他问题、我们将发布另一个线程。

    此致、
    Nomo